Erstes Setup des Servoverstärkers
Hardware-Installation:
- Den Servoverstärker in den leitfähigen Schaltschrank einbauen und die Schutzerde anschließen.
- Die Logikversorgung für den Betrieb der gesamten Steuerlogik an Stecker X1 anschließen.
- Die Motorstromversorgung an Stecker X2 anschließen.
- Die Motorrückführung an Stecker X10 anschließen.
- Die zu verwendenden Ein-/Ausgänge an Stecker X7 und X8 anschließen.
- Die Netzversorgung (AC) an Stecker X3 oder X4 anschließen.
- Die Kommunikation des Servoverstärkers an Stecker X11 herstellen.
- Sicherstellen, dass Sie mit dem Servoverstärker kommunizieren können und Ihr PC mit dem AKD verbunden ist.
Installation der Software und Setup der Servoverstärker-Kommunikation:
- Die Interface-Software (WorkBench) installieren und starten.
Siehe WorkBench Systemanforderungen. - Mit Drehschalter S1 und S2 die IP-Adresse des Servoverstärkers festlegen.
- Den Servoverstärker mit dem Setup-Assistenten konfigurieren.